This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:TJ 和 PD

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122766/ts3usb3031-tj-and-pd

器件型号:TS3USB3031

您好、专家、

我在数据表中没有看到 Tj 信息、您能帮我分享一下吗?

该器件的最大功耗是多少? 如何计算?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记:

        TI 现在仅提供热指标、因为 Tj 与系统更相关。

      对于 PD、我们需要测量它。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能否帮助了解如何计算客户的 Tj? 或者 您需要评估 Tj 的系统信息是什么?  

    对于 PD、您还能告诉我如何计算它吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以从下面的公式中得到 Tj ,Tc 测量的封装顶部的温度,Yjt 为7.4,功率为150max4.3v

      TJ= TC +Yjt *电源。

    对于 PD,我们需要再次测量。

    此致

    Brian