This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555PWR、TCA9535、PCA9535、PCF8575 (具有中断功能的16位1.65V 至5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123226/tca9555pwr-tca9535-pca9535-pcf8575-16-bit-1-65--to-5-5-v-i2c-smbus-i-o-expander-with-interrupt

主题中讨论的其他器件:TCA9535

我已经了解了您的产品、您能否就 以下 陈述对以下"产品"提供更多的澄清说明

 

  1. “开漏低电平有效中断输出”是什么意思? 这是关于 INT\引脚吗?
  2. 输入\输出端口配置 为“开漏”或配置为“图腾柱\推挽”时的状态是什么?

 

https://www.ti.com/interface/i2c/general-purpose-ios-gpios/products.html?keyMatch=LOW-VOLTAGE%2016-BIT%20I%202C%20AND%20SMBUS%20I/O%20EXPANDER%20WITH%20INTERRUPT%20OUTPUT%20AND%20CONFIGURATION%20REGIST#p1752=16;16&p2954=TSSOP&p2192=Adjustable%20I/O%20level;Interrupt%20pin&p0min=1.08;3&p0max=4;6&p3107=8;128

请尽早等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    1.您想了解开漏驱动器的工作原理吗?  您所提到的语句专门讨论 nINT 引脚。 这意味着 nINT 引脚是一个开漏驱动器。

    具体取决于器件。 如果您转到输出端口的方框图、您可以看到它们是如何配置的。 例如、TCA9535:

    您可以看到、它是基于方框图的推挽式。

    最棒的

    Chris