This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:有关 LMH0324 CD_N 引脚的问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121528/lmh0324-questions-about-the-cd_n-pin-of-lmh0324

器件型号:LMH0324

你(们)好

我对 LMH0324的 CD_N 引脚有疑问。

CD_N 引脚检测到哪个信号?
我假设它检测到 IN0+、IN0-信号。 这是问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    当存在有效的 SDI 输入信号时、CD_N 引脚置为有效。

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    感谢您的回答。

    我想再问一个问题、我想使用 FPGA 来控制 LMH0324的 SMBus 模式。
    与 I2C 的兼容性是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    不、这不应该成为问题。

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    感谢您的回答。

    我经常听说 I2C 和 SMBus 兼容、但两者之间的主要区别是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano、

    本文档 可能有助于澄清两者之间的一些差异。 请注意、本文档中 SMBus 时钟频率的一个轻微差异列为最大100kHz、但 LMH0324支持高达400kHz 的频率。

    最棒的

    David