This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:25MHz 外部 OSC 作为 SYNC-E 应用的25M 参考时钟

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123178/ds125df410-25mhz-external-osc-as-the-25m-reference-clock-for-sync-e-application

器件型号:DS125DF410

你(们)好

您能否帮助检查 25MHz 外部 OSC。在   SYNC-E 应用中、SYNC-E 恢复时钟不能用作 DS125DF410的25M 参考时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TI 重定时器上、25MHz 参考时钟实际上不会馈入高速数据路径。 该时钟仅用作数字逻辑的参考。 TI 重定时器采用无参考 CDR 架构、即时钟从输入数据中恢复、然后用于重定时。 总之、重定时器的25MHz 参考时钟不需要以任何方式与数据同步。

    谢谢、

    Rodrigo Natal