This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:驱动器上升和下降时间与温度间的关系图

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E, SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122158/sn65hvd3082e-driver-rise-and-fall-time-versus-temperature-graph

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件: SN65HVD3088E

大家好、

我的一位客户正在评估 他们自己电路板上的 SN65HVD3082E 以获得新产品。

器件数据表在第10页中提供了"SN65HVD3088E 驱动器上升和下降时间与温度间的关系"图。
他们在电路板上测量了3082E 驱动器上升/下降时间。 上升/下降时间与温度的趋势与 3088E 图相反。

此时、他们有以下问题。 请告诉我您的回复。

问题1. 您是否有 "SN65HVD3082E  驱动器上升和下降时间与温度间的关系"图?

问题2.  SN65HVD3082E 驱动器上升和下降时间与温度间的关系图是否应与 SN65HVD3088E 1相同?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    1.否-数据表中的图形是我们拥有的图形。

    2.一般趋势线应该相似,但82E 比88E 慢得多,因此82E 会更慢,但随着温度的升高,它应该会更慢,而不是更快 (随着温度的升高、硅的阻性会变强-在电路中创建更长的时间常数、从而降低开关性能。  

    他们是如何衡量这一点的? 他们的测试设置是什么样的? 测试了多少个器件?  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢您的回复。

    客户给我发送了波形。 但他们不想在此 E2E 上披露。
    所以我会向你发送一个友谊请求,因为我想在友谊网站上向你展示波形。

    您可以批准我的请求吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、我将批准朋友的请求-我将在那里向您发送我的电子邮件地址、我们可以离线继续讨论、因为我了解您的客户不想在公共论坛上共享信息。 我现在将关闭这里的线程。  

    最棒的

    Parker Dodson