This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-485收发器的更多信息。

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC180, SN55LBC180, SN65LBC180, P82B715, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123069/about-connecting-the-rs-485-transceiver

主题中讨论的其他器件:SN75LBC180SN55LBC180SN65LBC180P82B715THVD8000

RS-485 トランシーバーの接続について質問です
我对连接 RS-485收发器有疑问。

御社トランシーバーの使用可否についての質問です μ A
我对贵公司的收发器是否可以使用有疑问。

住宅内配線再利用で複数制御基板の双方向通信を行います。μ A
多个控制板的双向通信是通过重复使用室内的接线来实现的。

ただしラインが2本(1本は電源接続で使用)μ A
但是、有2条线路(1条线路用于电源连接)

したがって信号は1本しか使用できません μ A
因此、只能使用一个信号

SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180

イレギュラーな接続のため製品動作保証は不可であることは承知しています μ A
我知道、由于连接不正确、无法保证产品正常运行。

Y、A端子でのみ送受信を行う
发送和接收只能与 Y 和 A 端子配合使用

①IC Bの反転入出力端子とY、Aの入出力端子の間にインバータICを接続する。
(1)在 IC B 的反相输入/输出端子与 Y 和 A 的输入/输出端子之间连接一个逆变器 IC

受信時はインバータICからYの反転信号をBに入力させて動作させることは可能でしょうか?μ A
接收时、是否可以通过将 Y 的反相信号从逆变器 IC 输入到 B 来运行?

②ZがオープンのままでもICは動作しますか?μ A
(2)即使 Z 保持开路、IC 也会工作吗?

③最小の転送速度を教えて下さい μ A
(3)最低传输速度是多少?

ノイズ悪化は許容します μ A
噪声恶化是可以接受的

反射による波形劣化も許容します μ A
允许波形因反射而变质

転送速度は低速に設定します μ A
将传输速度设置为慢速

以上宜しくお願いします μ A
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分接收器的工作方式与比较器类似。 因此、要识别单端信号、您可以将另一个输入连接到低/高信号电平之间中间的电压。 (这当然会降低噪声容限。)

    最好使用一个诸如 P82B715的 μ I²C 缓冲器通道。 (设计用于50m 和3nF。)

    但是,如果出现较大的地移,上述建议都不起作用。 在这种情况下、考虑 THVD8000等电力线通信收发器、但您需要能够在电力线和所有连接的器件之间插入电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyosi-San、

    对于您的直接问题:

    1.我认为增加逆变器只是会增加系统的复杂性、可能会导致一些问题。

    1A) 逆变器是另一个将加载总线的器件、因此其电容和阻抗必须生效、而逻辑器件通常不会对总线施加太大的负载、我最大的问题是、由于将其添加到中、可能会出现更多的阻抗失配 可能导致 EMI/EMC 问题的总线。

    1b)另一个问题是、如果延迟过长、逆变器输入和输出之间的传播延迟可能会导致毛刺脉冲、因此也需要考虑这一点。

    1C)将"B"连接到中 VCC 很容易、因此它可以以伪差分方式运行(如 Clemens 建议的那样)、但噪声容限将减小。 此外、该解决方案和逆变器解决方案不适用于具有大接地漂移的系统(符合 RS-485标准的器件可处理-7V 至12V 的最小共模电压范围)、这将导致数据损坏或逆变器情况下的损坏/故障。  

    2. Z 是一个被驱动的引脚-保持悬空不应导致器件出现任何问题; 但是、我要使用375欧姆电阻器(RS-485定义的共模负载)将其接地、因为该引脚仍将具有与其关联的电压、如果其端接、浮动引脚更可能辐射。  

    SNx5LBC180器件的最大数据速率为10Mbps。 上述解决方案更有可能导致总线可以持续多长时间的问题-而不是数据速率太高、因此最大数据速率应与10Mbps 相似-但是、 根据总线在应用中的时间长短、您可以实际使用多快。 伪差动设置(使用1线制)通常会影响您的行驶距离、因此速度可能会在特定用例中降低。

    Clemens 的分析是正确的、他有一些好的建议。  

    他提到的一个部分是 THVD8000、它允许通信信号和电源在同一总线上运行(使用电容器和电感器创建滤波器、以便电源信号和数据信号到达系统中的正确端点)。 我已随附数据表、低功耗设计指南、 以及高功率/低阻抗应用手册、以便您可以看到有关应用的更多信息-这可能会有所帮助、因为您使用的系统具有两根电线用于供电和数据、这正是该部件的用途。  

    数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd8000.pdf?ts=1659453656678&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    低功耗(电源<=~30V)设计指南: https://www.ti.com/lit/an/slla496a/slla496a.pdf?ts=1659453663626&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    HV (电源>=~30V)/低阻抗设计指南: https://www.ti.com/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts=1659453760561

    如果您有任何其他问题、请告诉我、 我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson