This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:是否可以使用具有 M0的 RMII 接收数据而不使用 RMII 端口

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122707/dp83848i-is-it-possible-to-receive-data-with-rmii-with-m0-without-rmii-port

器件型号:DP83848I

大家好、

我的客户现在在具有 RMII 端口的项目中使用 STM32、并使用 DP83848I 等以太网 IC。

现在、我们尝试推广像 M0这样的 MCU 进行放置、但一个主要挑战是我们的 M0没有用于 RMII 协议的端口、因此是否可以将 RMII 传输到类似的 I2C 以及 MCU 外部的 IC?  或者在这种情况下使用 M0是否有更好的解决方案?

我真的不熟悉协议和以太网 IC、所以这可能是一个愚蠢的问题、而且我不确定这个问题应该属于以太网 IC 或 MCU、所以请给我一些建议、并随时将这个问题提交给相关学院、谢谢!

Manu Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    RMII 在 MAC 和 PHY 之间的时序上非常特别。 例如、根据 RMII 配置 PHY 所在的位置(主设备或从设备)、XI 中可能连接50MHz 时钟信号、或者 PHY 中将有50MHz 时钟输出到 RMII 从设备 MAC。 我建议您查看是否可以找到具有 MII 协议的 M0、它可以替代以使连接正常工作。 您可以联系 MCU 团队以查看他们的产品系列。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、  

    非常感谢您的回答。 与此案例相关的另一个问题是、TI 现在是否有集成了 PHY 和 MAC 的以太网 IC?

    如果是、这将是我们客户的可能解决方案。

    再次感谢!  

    此致  

    制造商  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    目前、我们没有能够做到这一点的产品。

    此致、

    Gerome