This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:针对所有引脚的最大电流额定值

Guru**** 2515065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123113/tic12400-q1-maximum-current-rating-for-all-pins

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、

请澄清我的以下问题。

  1. 我将此 IC 用于数字输入感应。 在这种情况下,对于灌电流输入和拉电流输入,应考虑的最大输入电流是多少?
  2. 如果我要连接电压为12V 的高电平有效输入、请建议使用电阻值、并考虑第一个问题的电流值。  
  3. 还是 I Wet 设置电流是最大输入电流? 请澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerald、

    该器件设计用于与直接连接到 GND 或12V 电源电压的开关配合使用、而无需外部限流电阻器、并且该器件将根据器件寄存器中配置的电平拉取或灌入电流。 拉电流和灌电流电路需要一定的电压余量才能提供全部电流、因此由于电源电压电平的原因、实际电流电平会有一些变化、而低电源电压会降低电流电平。  数据表提供了不同设置和电压范围的最小和最大电流电平。

    建议在输入引脚上使用外部电阻器和电容器来提高 ESD 保护级别、但这些电阻器和电容器的用途与您的电流限制问题无关。  ESD 规格表列出了数据表中指定电平的推荐电阻器和电容器值、但可以使用不同的电阻器和电容器值实现不同的保护级别。  有关如何为您的应用选择正确组件值的更多信息、请参阅此测试报告文档。 (链接)

    此致、

    Jonathan