This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MFR 差异

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122845/max3221-mfr-differences

器件型号:MAX3221

您好!

我正在寻找一些帮助来确定在不同时间订购的两个相同芯片之间是否存在制造差异。  我们有一个与电路板一起使用的旧版本、但当我们购买了一组新电路板(外包电路板)时、新批次的 MAX3221出现问题、无法正常工作。   

我已经调试了这个问题、并将其缩小到 MAX3221、在该器件中、更改了较旧组件的组件、电路板按预期工作。

MFR 标记如下:

工作-"MB3221I 77AG3 P415"

不工作-"MB3221I 24KG4 A38E"

MAX3221的版本是否不同?  如果是、是否可以订购"工作"芯片。  工作芯片来自一个较旧的主板、与不工作芯片相比可能已使用了3年(<=1个月拥有)。

此外、如果它们不同、您能告诉我们有何区别吗?

谢谢!

Anthony J. Sanchez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一年前、生产转移到了一个具有300毫米晶圆的新制造厂。 新裸片不同、但保证了与数据表中指定的限值相同。

    旧芯片可能不复存在。

    开关电源对电路板布局很敏感。 检查电容器走线(尤其是 C1、C2)是否尽可能短、以及您使用图9-1中的电容器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。  这可能会解释预期操作的变化。  在设计中发现了一个缺陷、我们很幸运以前使用过芯片。  我们在 DIN 和 ROUT 布线上有一条"OR"走线连接到处理器、这会导致新芯片和电路板出现此问题。  

    是否可以跟踪批次代码并查看是否有任何可用的器件、或检查是否仍有预制300mm 晶圆制造厂的可用芯片?  这可能无法通过 e2e 论坛进行访问、但如果您有我可以联系的联系人、这将是一个很大的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    正如 Clemens 所说、可能没有任何旧器件可用、但您可以联系 r-sanchez1@ti.com 以了解更多信息。

    此致、

    Eric Hackett