This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E

Guru**** 2539540 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121084/dp83826e-dp83826e

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83826I

您好!

应用手册 SNLA344B 和数据表中关于 Strap0引脚的内容有所不同

默认值是多少? 上拉或下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ludwig、

    请给我一个时间来解决这个问题。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ludwig、

    很抱歉耽误你的回答。 SNLA344B 中的信息是正确的。 此信息将在数据表中更正。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    我们有 DP83826E 和  DP83826I REF B

     Starp 引脚是否从上拉更改为下拉?

    此致、

     路德维希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ludwig、

    根据我的理解、此自举从修订版 A 更改为修订版 B 没有变化。 但是、数据表显示了错误的默认值。

    您可以通过取消对该引脚上的 Amy 外部自举、使用 RESET_N 强制器件复位并测量该自举引脚的 Tje 电压来再次确认此情况。 如果电压为高电平、则存在默认上拉电阻、否则存在默认下拉电阻。