This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:用于连接 CAN 的 GUI 设置

Guru**** 2753735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122603/tcan1145evm-gui-setting-to-connect-the-can

器件型号:TCAN1145EVM

大家好、

这是 MMFAE Chris。 我的客户希望使用 TCAN1145、但不知道如何设置 GUI。

我们是否介绍了 GUI? 谢谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    不、我们没有介绍 GUI 的文档。

    GUI 旨在允许用户通过 SPI 引脚行使 TCAN1145的所有功能。 通过 SPI、该器件可配置为模式控制、引脚配置、看门狗配置(1144、1146)、选择性唤醒(1145、 1146)以及中断配置和监控。 由于没有到 TXD 和 RXD 线的连接、GUI 不支持任何 CAN 通信。  

    客户对该器件的哪些功能感兴趣? 对于 TCAN1145、这可能是模式控制和局部联网。  部分网络配置可在下的部分网络选项卡中找到  图标。 模式控制可在任何配置页面的右侧访问、如下所示:

    您可能还对选择性唤醒应用手册感兴趣、该手册更详细地概述了此功能:
    https://www.ti.com/lit/an/slla521b/slla521b.pdf?ts=1659361470354&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供的信息、如果客户有任何其他问题、我将与您联系。