This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:需要引脚兼容的1000Mbps 器件。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122654/dp83848k-pin-compatible-1000mbps-part-is-required

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件:DP83869

尊敬的团队:

我 在我的设计中使用 DP83848KSQ/NOPB、计划用1000Mbps 器件替换任何引脚兼容的 PHY 以进行替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    遗憾的是、没有任何引脚兼容的 PHY。 我们有 DP83867和 DP83869、两者均具有48个引脚(具有不同的引脚布局)。 需要针对新的千兆 PHY 更改设计。

    此致、

    -Alvaro Reyes