This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:为什么有 I2C TR/TF 的最低规格? 如果我不遵循#39;t、是否会出现问题?

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122656/tca6408a-why-is-there-a-minimum-specification-for-i2c-tr-tf-will-there-be-problems-if-i-don-t-follow-it

器件型号:TCA6408A

你(们)好 我有疑问。

ticr、TICF 和 tocf 具有最小规格。

我无法理解为什么。

如果不遵循此规范会发生什么情况? 噪声的影响?

如果 不遵循该规格、则不会出现数据干扰、对吧?

我期待您的回复。谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规范规定了这些限制。

    TCA6408A 本身并不重要、但如此快速的边沿可能会导致振铃、从而产生错误的时钟脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此 Clemens 的帮助。

    我无法确定为什么有最低要求、但我从其他来源了解到、最小 RT/ft 可确保 总线上具有最小电容量、这有助于实现像 Clemens 所说的那样的振铃和信号完整性。

    最棒的

    Chris