This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:有关 PHY DP83822IF 的介质相关接口选项的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822I, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120052/dp83822if-question-concerning-media-dependant-interface-options-for-phy-dp83822if

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822IDP83822EVM

你(们)好  

希望事情能顺利进行。  

我们阅读了数据表和 DP838222 EVAL 板数据表。

我只想确保我们正确理解介质相关接口规格:

- DP83822IF 提供10 Base -Te、100 Base TX 和100 Base FX  

- DP83822I 仅提供10 BASE-Te 和100 BASE-TX  

 

DP83822 EVAL 板似乎仅通过移除/添加分立式无源组件来支持铜缆和光纤连接。 什么是安装在评估板上的 PHY 器件型号?  

您的另一个问题是:是否可以使用2  个 DP83822IF (一个配置为铜线模式,另一个配置为光纤模式)实现100 Base Tx 至100 Base FX 介质转换器电路?  

非常感谢您的宝贵时间。  

祝你度过美好的一天  

 

Pierre Robitaille  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    如果要更改 DP83822EVM 的铜缆转光纤应用、请遵循 DP83822用户指南第2.7节: https://www.ti.com/lit/ug/snlu179/snlu179.pdf?ts=1658421381332&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83822EVM

    是的、您可以使用两个 DP83822IF 执行100BASE Tx 至100Base-FX 介质转换器。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hillman Lin。  

    最后一个问题:此芯片组的停产时间是多少?  

    Sillicon 专家说,10年。 是这样吗?  

    祝你度过美好的一天!  

    Pierre Robitaille

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Pierre

    822个 PHY 仍在生产中、我们没有计划停止支持它们

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林山民。  

    您是否知道 是否存在使用2个 DP83822IF PHY 的任何 BASE-TX 转 BASE-FX 转换器应用手册和参考设计。  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我们没有使用两 个 DP83822IF PHY 的任何应用手册和参考设计、适用于从基础 TX 到基础 FX 转换器。 但是、 可以使用两 个 DP83822IF PHY 执行 TX 到 FX 转换器。

    --

    此致、

    林山民