This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:FPD Link-III 多路复用器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122365/hd3ss460-fpd-link-iii-mux

器件型号:HD3SS460

您好!

我们需要通过 USB Type-C 电缆传输 FPD Link-III 信号。 HD3SS460是否可用于多路复用器 FPD Link-III 信号?

此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美信:

       HD3SS460可通过 Type-C 传输低于5Gbps 的信号

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian