This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:建议使用 SGI 电缆。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122724/tpd1e01b04-recommendation-for-sgi-cable

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件:LMH1227LMH1228

您好、支持团队、

我们的客户使用 LMH1227 (LMH1228)。

如果它们将质量较差的 SGI 电缆连接到连接器,则 LMH1227损坏。  

原因可能是 LMH1227出现了意外偏置电压。

您是否有任何针对 SGI 信号的保护 IC 建议、SGI 信号是12G 信号线?

TPD01E01B04是否足以提供保护?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    当您说" 对 LMH1227进行意外偏置的电压"时、您认为这是一个瞬态电压、如 ESD/浪涌、还是更多的是直流对更高电压线路短路?  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、  

    感谢您的回复。

    我现在要问我的客户。

    但是他们还没有找到原因。

    后一种解决方案是否有解决方案?
    如果我们有良好的解决方案、我将向客户推广适当的 ESD 或 TVS 二极管。

    谢谢、Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    假设这是一个导致故障的瞬态事件、TPD1E01B04是此应用的理想选择。  

    此致、

    Matt