This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320、用于连接具有 USB 充电器选项的 USB 集线器板

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122775/tusb320-tusb320-for-connecting-usb-hub-board-with-usb-charger-option

器件型号:TUSB320

您好!

我正在设计具有 USB 充电器选项的 USB 集线器板。 它将连接到主机 Type C USB 连接器、如下所示。  我希望主机通过此 USB 连接器充电、它应该能够充当 USB 集线器的上行端口。  我计划将 TUSB320 @主机侧配置 为 DRP 、 将 TUSB320@移动电源 Type C 连接器侧配置为 UFP。 此配置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未连接移动电源、如何为 DRP 获取 Vbus 或电源。 作为 DFP 或 DRP、您需要在另一侧为 UFP 提供 Vbus。

    此致

    Brian