Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550-Q1 大家好、
客户对 TCAN4550-Q1时序有疑问:
您能否告诉我们 在以下情况下、当收到 CAN 消息且 nINT 变为低电平时(通过计算)的时间长度? 我们需要将该值与实际测量值进行比较。
案例1. DLC:8字节
案例2. DLC:48字节
案例3. DLC:64字节
此致、
Muwei Zheng