This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:5线通信 RX+TX+DTR+DCD (用于唤醒)+GND

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122353/max3232e-q1-5-wire-communication-rx-tx-dtr-dcd-for-wakeup-gnd

器件型号:MAX3232E-Q1
主题中讨论的其他器件:TRS3232E-Q1

大家好、  

您是否知道如何实现 5线 RS232通信、包括 RX+TX+DTR+DCD (用于唤醒)+GND?

查看 TI RS232产品系列、我只能找到 RX 和 TX。

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号的含义无关紧要;您只需要一个具有两个驱动器和两个接收器的收发器、如 TRS3232E-Q1。