This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:差分对上不再有电容器

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122234/tmds181-no-more-capacitors-on-differential-pairs

器件型号:TMDS181

大家好、

我注意到、无论输入端或输出端是什么、差分对上都没有更多的电容器0.1uF。

还可以吗?

此致、

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI 是直流耦合的、因此输入和输出端没有交流电容。