This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:CANH 和 CANL 短路和 IC 故障

Guru**** 2533960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120750/sn65hvd230-canh-and-canl-short-circuit-and-ic-failure

器件型号:SN65HVD230

您好!

我们在  车辆跟踪 器件板中使用了 CAN SN65HVD230。 测试在实验中完成、使用 CAN 转 USB 转换器和 PC。 工作正常。  我们在多辆汽车中面临着 CAN IC 的大量故障

由多个节点组成。

注意:我们为 CAN 使用屏蔽式双芯电缆、但遗憾的是、我们在接线线束中使用 CANL 电缆连接了屏蔽层、并且该屏蔽层未连接到人体或接地。 因为屏蔽与隔离

理由是它在这里工作正常、但我认为这可能是失败的原因之一。 这是否会影响 CAN IC、如 EMI/EMC 或差分电缆要求、是否未满足?

请查看我的原理图并建议要做的任何改进。

规格:500kbps 速度通信。 电动汽车。

共模扼流滤波器:SRF2012-121YA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saravanan、

    通常情况下、屏蔽层连接到机箱或 GND、如您所说。 将其连接到 CANL 似乎可以从一开始就抵消屏蔽层的影响。 您能更详细地解释一下故障、比如您看到的哪种故障?  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生了多种情况、例如只有 CANH 与 GND 短路、 CANH 和 CANL 都与 GND 短路、在某些情况下、CANH CANL 都与 GND 短路、但 CAN 功能此时不工作。当我用新的收发器替换时、CANH CANL 工作正常。 还要检查我的原理图是否正常。 如果您不能建议使用 SN65HVD230收发器、该收发器是否符合汽车标准?

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    否、SN65HVD230未通过汽车认证。 目前、仅提供5V 电源的 CAN 收发器用于需要符合 ISO 11898-2 CAN 标准的汽车应用。 TCAN1044A 是一个类似的5V 器件。  

    总体原理图看起来不错。 我建议不要在 CAN 总线线路上包含串联电阻、因为 CAN 对串联电压降相对敏感。 如果需要进行总线故障电流限制、我建议查看具有更高总线容错能力的收发器(TCAN1044A 将对此有所帮助)或包含有源保护功能的收发器、例如在标称情况下将具有低欧姆的 PTC 保险丝。  

    CANL 连接到电缆屏蔽层的配置会导致此处出现问题、这一点我并不感到奇怪。 TH 屏蔽导体不能承载信号、也不适合差分信号对在非类似导体上传输。 此外、屏蔽线很可能暴露在恶劣的电气环境中(正如其用途)、从而向收发器引脚呈现高能量、可能导致损坏。 应固定此连接、以便将内部受保护的电缆用于 CANH 和 CANL、并正确保留屏蔽导体、以保护这些信号免受电磁干扰。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我将更换 TCAN1044A 并单独提供屏蔽。 我将告诉您这些更改是否能解决我的问题。

    此致、

    Saravanan K