This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有光隔离功能的 I2C 至 I2C 桥接器

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1412, ISO1044, P82B96, ISO1641, ISO1540, ISO1540-Q1, ISO1541, ISO1541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121709/i2c-to-i2c-bridge-with-opto-isolation

主题中讨论的其他器件:ISO1640ISO1412ISO1044P82B96ISO1641ISO1540ISO1540-Q1ISO1541ISO1541-Q1

您好!

我们的产品由一个主设备组成、通过电缆连接到另一个从设备。 通信仅为 I2C。 从设备仅具有不带 CPU 的 I2C 外设。 主器件有一个 CPU。 管理层希望我使用光缆(尽可能少的光纤)实现完全隔离。

您是否有解决 方案可以将主器件端 I2C 转换为串行、并将串行转换为 I2C、而无需开发任何新软件?  我发现最接近 的是 slaa908  (使用低内存 MSP430 MCU 的 UART 转 I2C 桥接器)、它仅串行连接 I2C。

sloaa908假定 CPU 与串行端通信。 这意味着在我们的主单元中、我们需要让软件人员重写软件、使所有代码现在都与新的串行端口通信。 我会将2条光缆传输到从设备。 在从器件中、我必须添加 MSP430F2311。

 

 或者、您是否有任何不涉及软件的不同想法?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的联系。

    TI 不提供任何光纤通信收发器解决方案、但我们确实拥有可以正常工作的 I2C 隔离器。 ISO1640是一款 I2C 隔离器、可接受一侧的 I2C 信号并将其隔离到另一侧。 这不需要任何软件开销、隔离器对整个系统是透明的。 请务必查看 ISO1640数据表、并告知我们这是否满足您的要求。

    请注意、I2C 通信线路非常适合短距离通信、最好是在同一 PCB 上的器件之间或非常靠近的 PCB 之间进行短距离通信。 如果您打算连接两个彼此距离非常远的单元、则 I2C AS 可能无法正常工作、并且、如您所述、您可能需要将 I2C 转换为其他接口。

    我还想提一下、用于更远距离通信的两种常用接口是 RS-485 (示例器件:ISO1412)和 CAN (ISO1044)。 请告诉我这是否符合您的兴趣、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 已经是串行协议。 它的特殊之处是信号是双向的。 如果您真的想使用光学信号、则需要在每侧使用 P82B96来获取单向信号、然后将光发射器和接收器添加到 Tx/Rx/Ty/ry 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar 和 Clemens、大家好、

    感谢您的回答。 ISO1640和 ISO1640目前尚未上市。 Koteshwar、您能不能提出其他一些芯片? Clemens 与 P82B96一同出现。 我可以将电隔离与它串联、除非您有另一组芯片。

    这个长电缆上的 I2C 是由其他人设计的。 我收到了一位经理发来的电子邮件、该电子邮件不是 EE、说要使用所有光纤、并将电子邮件抄送给所有管理人员。 我所在的公司是激光设备公司、因此管理人员倾向于喜欢光学器件。 我打算提出具有有线串行差分的有线解决方案。 我以前从未使用 RS-485进行过设计。 LVDS 通过电缆之前所做的事情。

    感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答。

    我们产品系列中当前拥有的隔离式 I2C 器件包括 ISO1640、ISO1641、ISO1540、ISO1541、ISO1540-Q1和 ISO1541-Q1。 我知道由于当前的高需求、库存可能不会一直可用、但请注意、这些库存已被填满、并且器件已可用。 请点击订购页面上的"有空时通知我"选项进行订阅、以便在器件上市时收到通知。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao