This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:应用查询

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121151/sn75dp159-application-inquiry

器件型号:SN75DP159

大家好、团队、

我的客户希望了解有关此器件的一些详细信息。 请参阅以下客户咨询:

1) 1)您是否通过 EQ_SEL/A0和(HDMI_SEL)/A1引脚确认 IC 具有4个 I2C 地址?

2) 2)是否可以使用逻辑门驱动 OE 引脚? 我们应该在主板上拥有超过4个 IC。 多个 IC 应具有相同的 I2C 地址、但 OE 仅对一个而言为高电平、而对其他 IC 而言为低电平。 还可以吗?

3) 3) 为什么所有 cfg 引脚上都有65K 电阻器? 找不到该电阻器。 64K9是否正常?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    1) 1)是的。 在 I2C 模式中、地址是 EQ_SEL/A0和 HDMI_SEL/A1上的2位(4级)地址

    2) 2) OE 必须在复位后保持高电平、才能使器件保持工作状态(当 OE 从低电平转换为高电平时、会发生复位)。 如果我理解正确、您可以使用逻辑门实现、但需要使用分流电容接地、以满足复位前的必要失效时间要求(请参阅数据表的第9.3.1节):

    3) 3)可接受64.9k 电阻。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    现在的问题是:

    例如、假设我们有2个 DP159、它们具有相同的 I2C 地址。
    一个具有 OE 高电平、另一个具有 OE 低电平。

    我的意思是 I2C 总线上没有冲突,这是可以的吗?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    无论 OE 状态如何、在单个 I2C 总线上使用相同的 I2C 地址都不是一个好主意。 如果您有4个以上的器件、则需要使用 GPIO 模式。 不建议将一个或多个器件设置为同一地址。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的回答。

    我知道这不是一个好主意,但问题是:OE 低电平禁用 I2C 总线吗? 在这种情况下、我们可以具有相同的地址。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的。  OE 置为无效时、忽略控制信号。  

    此致、

    Alex