Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826E 你(们)好
客户反映 DP83826E 在 RJ45屏蔽层上施加6kV ESD 时会损坏、按照 IEC 61000-4-2接触标准进行测试。 数据表中的电压低于8kV、您对此有什么见解吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shafeng、
查看原理图、我想强调几点。
是否可以进行必要的更改并重新运行测试?
--
此致、
Gokul。