This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:信号线路上的串联端接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121381/dp83822if-series-termination-on-signal-lines

器件型号:DP83822IF

您好!

根据 DP83822IF 的数据表、通过设置 0x0461 IO 多路复用器 GPIO 控制寄存器(IOCTRL)的[4:1]位、我们可以设置信号线的串联端接。 那么、我们是否需要在硬件中提供额外的串联端接电阻器?

在参考设计中、我们观察 到 PCB 中使用了100E 串联端接电阻。 是真的必需的。 我的 PCB 中存在一些空间限制。 这就是我提出这个问题的原因。 请给出建议。

此致、

Remya R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    我们不需要 RX_D0、1、2、3上的外部串联端接。 IOCTRL 寄存器可被用来设定这些引脚的内部串联阻抗以与电路板走线阻抗相匹配。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    那么、我们是否需要在 TX_EN、TX_CLK、TX_D0-TX_D3、RX_DV、RX_ER 和 RX_CLK 上进行外部串联端接? 请确认。

    此外、在我的设计中、使用 MII 模式、我将 DP83822的 TX_EN/TX_CTRL (引脚#3)与 MAC 的 TX_EN 引脚相连。 是否需要将此引脚与 MII MAC 的 TX_ER 引脚连接? 目前、我将 MAC 的 TX_ER 引脚保留为 NC。 也请分享您对此的建议。

    此致、

    Remya R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    TX_ER 是一个可选功能、可将其排除在应用之外。

    关于 TX_*引脚上的串联端接、它取决于 MAC/主机的串联阻抗。 我建议与 MAC/主机团队一起检查。

    --
    此致、
    Gokul。