Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
您好!
根据 DP83822IF 的数据表、通过设置 0x0461 IO 多路复用器 GPIO 控制寄存器(IOCTRL)的[4:1]位、我们可以设置信号线的串联端接。 那么、我们是否需要在硬件中提供额外的串联端接电阻器?
在参考设计中、我们观察 到 PCB 中使用了100E 串联端接电阻。 是真的必需的。 我的 PCB 中存在一些空间限制。 这就是我提出这个问题的原因。 请给出建议。
此致、
Remya R
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
您好!
根据 DP83822IF 的数据表、通过设置 0x0461 IO 多路复用器 GPIO 控制寄存器(IOCTRL)的[4:1]位、我们可以设置信号线的串联端接。 那么、我们是否需要在硬件中提供额外的串联端接电阻器?
在参考设计中、我们观察 到 PCB 中使用了100E 串联端接电阻。 是真的必需的。 我的 PCB 中存在一些空间限制。 这就是我提出这个问题的原因。 请给出建议。
此致、
Remya R
你好、Gokul、
那么、我们是否需要在 TX_EN、TX_CLK、TX_D0-TX_D3、RX_DV、RX_ER 和 RX_CLK 上进行外部串联端接? 请确认。
此外、在我的设计中、使用 MII 模式、我将 DP83822的 TX_EN/TX_CTRL (引脚#3)与 MAC 的 TX_EN 引脚相连。 是否需要将此引脚与 MII MAC 的 TX_ER 引脚连接? 目前、我将 MAC 的 TX_ER 引脚保留为 NC。 也请分享您对此的建议。
此致、
Remya R