This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Windows 驱动程序更新

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118006/tusb9261-windows-driver-update

器件型号:TUSB9261

您好!

我正在尝试使用 TUSB9261的器件通过 USB 2.0在 Windows PC 上工作。 在其他器件中、器件管理器将该器件识别为"TUSB9261引导加载程序"。

我尝试使用 TUSB926x 闪存刻录程序更新固件、但我收到错误"Flashburner driver installation failed (Flashburner 驱动程序安装失败)"。 请手动安装设备驱动程序。"

我已尝试按照闪存刻录机用户指南(sllu125d.pdf)第31页中的说明手动安装驱动程序、但 Windows 无法识别该驱动程序。

是否有人可以提供有关如何安装正确驱动程序的帮助?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您正在使用的 Windows 版本? 是否已尝试使用管理员权限安装闪存刻录机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用的是 Windows 10企业版、是的、我以管理员身份运行闪存刻录机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享"C:\Windows\inf"目录中的 setupapi.dev.log 文件?  您可以共享与 TUSB9261驱动程序安装或整个文件相关的最新完整文件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../setupapi.dev.log

    您好、Malik、请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、您是否有机会了解这一点? 由于阻抗计算不正确、我的设计可能会出现 SI 问题、但由于 PC 识别其能够通信的器件名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的日志没有任何线索、我身边的一切都运行良好。 在第31页的用户指南的步骤中、您可以从安装目录中选择驱动程序、而不是自动选择驱动程序? (例如、  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TUSB926x_Burner)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、我已经尝试过此操作、但我得到了错误  

    我已经检查过、VID 和 PID 似乎与 wdfapldr.inf 中的匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否选择了下面的选项、然后选择"拥有磁盘"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、您好、之前没有、但这么做、选择 wdfapldr.inf 会出现错误

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您会介意尝试另一种方法吗? 断开电路板连接后、您可以转至安装目录中的.inf 并右键单击进行安装。 结果是否相同。 遗憾的是、我没有要测试的 Windows 10企业操作系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试执行此操作、Windows 报告已成功安装驱动程序。 遗憾的是、我仍然无法在设备管理器中获取将其链接到设备的窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试完全卸载闪存刻录机、然后使用管理员权限重新安装?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Malik、我已经尝试过这种方法、它没有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很棘手、因为我们不会看到这一问题。 您是否碰巧尝试了另一个 Windows 平台? 我可以帮助提供完整的 FW 映像、以便使用外部 SPI 主器件对 SPI 闪存进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我 无法访问 任何不是 Windows 10的计算机。  

    我不确定直接在我设计的电路板上对闪存进行编程的可行性、它们直接连接到 TUSB9261。 如果有任何用途、我可以访问器件 JTAG 端口。

    请注意、我已将 GPIO 输出连接到 LED、并复制 演示板上的配置。 它们都有昏暗的光线(大概是关闭的)。 软件检测信号和高速连接 LED 未闪烁、这是我所期望的。 尽管器件未使用固件进行编程、但这可能会对其进行解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SPI 闪存为空、则不会驱动 LED。 遗憾的是、JTAG 不能用于对 SPI 闪存进行编程。 您可以尝试 禁用代码签名实施吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、我已经尝试使用 Windows 11笔记本电脑更新固件、它可以正常工作、因此问题必须与 Windows 10相关。 感谢你的帮助。