This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 上升沿时间 Ω

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9803, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119981/tca9617a-tca9617a

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9803TCA9617B

你好,μ A

我有一块电路板,通过TCA9617A 作为IIC通讯的芯片。μ A

靠近MCU侧(主侧)的使用2.2K电阻上拉,靠近从设备侧使用4.7k电阻上拉,我测试波形,得到主侧波形的上升沿约为150ns、从侧波形的上升沿时间约为1us、电路如下:

我想把从侧的上升沿时间调小,把电阻改小,改为1.2K、但是上升沿时间基本没有变化,而且略有增加,变为1.1us,不知道是什么原因?

还有个问题是主从两侧的上升沿时间是否满足IIC协议要求?μ A

如果我想把从侧上升沿时间调小,有什么方法?μ A

谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将此帖子翻译成英文吗?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们使用 TCA9617A 作为 IIC IC、并将主侧上拉电阻设置为2.2K (上升时间约为150ns)、将从侧上拉电阻设置为4.7K (上升时间约为1us)、请参阅我的设计原理图:

    我将从器件上拉电阻值更改为1.2K 以缩短上升时间、但实际上上升时间大约为1.1us、几乎没有变化。

    我不知道为什么更改上拉电阻器不能更改上升时间?

    我们的原理图设置是否具有正确的上升时间值?

    如何缩短从器件侧上升时间?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是测量信号本身的上升时间还是传播延迟?

    I²C 缩短上升时间、进一步减小上拉电阻器值、或减小总线电容、或添加 Δ Σ 加速器。 如果在不超过3.3V 的电压下使用的频率不超过400kHz、则可以使用 TCA9803 (具有集成上升时间加速器的缓冲器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cambin、

    您能否在上拉电阻器变化前后提供上升时间的示波器截图?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请按如下方式查看波形:

    更改前

    从侧4.7K 上拉电阻器

       

    主侧2.2K 电阻器

    更改后  

    从侧3.9K

    主器件侧2.2k 保持不变

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chambin、

    Chris 在接下来的两天内不在办公室、但在 他外出时务必解决这个问题。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cambin、

    您是否可以在上升沿放大? 我只想确保正确计算上升时间。

    哪些器件/器件连接到器件的 B 侧? 通信看起来也不错。 您尝试以多快的速度进行通信? B 侧总线电容的粗略估算值是多少?

    在示波器中、4.7K 上拉至3.9k 上拉并不是变化的重要意义。 如果您使用1.5K 上拉电阻、会发生什么情况?

    我还建议使用 TCA9617B。 该版本的器件具有高断电阻抗、因此您不会因偏置电压轨而发生意外。

    最棒的

    Chris