This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:THVD1500DR 降压以替换 THVD1520DR

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120736/thvd1520-thvd1500dr-drop-in-replacement-with-thvd1520dr

器件型号:THVD1520

你(们)好

我的客户正在使用 THVD1500DR 并遇到短缺问题。 我们正在考虑转移到 THVD1520DR 进行更换。

然而、THVD1520DR 的数据速率远高于 THVD1500DR、我想接收器输入滤波器带宽是不同的。

此类替换是否存在潜在风险?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    THVD1520可以 达到10Mbps、但速度可以满足您的需求-与类似的速度较慢的器件相比、具有更快数据速率的 RS-485器件通常在驱动器输出上具有更快的转换时间。 接收器将能够检测高达10Mbps (如果不是更高)的数据、因此我不会太担心。 最大的区别在于、由于 THVD1520上的转换时间较短、在较高的频率范围内能量会增加、这可能会导致 EMC 问题(电线较长的不匹配系统通常会发现此问题最严重) 但总的来说,在绝大多数系统中,这并不是一个令人关切的问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    使用3.3V I/O 电压电平的客户系统 FPGA。 但是、FPGA GPIO 可以承受5V 电压。

    如果我们使用 THVD1520 (由5V VCC 供电)进行设计、则 FPGA 的 RX 数据(5V)应该是可以的。

    在数据表中、3.3V 电压电平也可用作 DE/RE 和 D 引脚的高逻辑电平。  

    我想 THVD1520可以在没有电平转换器的系统中工作、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    正确- THVD1520的 VIH (min)为2V、因此3.3V 信号将为"高电平"、因此无需在 FPGA 和 THVD1520之间使用电平转换器。由于 FPGA 可耐受5V 电压、因此它也适合接收数据。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我方面没有问题,感谢你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

    请随时询问您或您的客户是否有任何其他问题!

    最棒的

    Parker Dodson