This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:如何使用 MAX3232芯片在库仑计数器和 Beckhoff PLC 之间建立通信

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121608/max3232-how-to-establish-communication-between-a-coulomb-counter-and-a-beckhoff-plc-using-max3232-chip

器件型号:MAX3232

您好!

我目前正在从事一个自动化项目、其中我必须 与库伦计数器和贝希霍夫 PLC 建立通信。库伦计数器使用 TTL 协议、而 PLC 则使用 RS232协议。 为了将 TTL 转换为 RS232标准、我们在 PLC 和库仑计数器之间使用 MAX3232转换器。 一般的想法是、我们希望读取库仑计数器连接到的电池的充电状态、并将其发送到 PLC 以供进一步处理。 不幸的是、我在设置接口时遇到了问题。

这些链接指向我们正在使用的器件:

库仑计数器:  

https://www.mylithiumbattery.com/shop/other-accessories-for-lithium-batteries/charge-indicator-coulomb-counter/coulomb-counter/

TTL 到 RS-232转换器:

https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=EAIaIQobChMIt6rq35aX8gIVXAaICR119wLxEAQYAyABEgKB-PD_BwE

Beckhoff PLC:  

https://www.beckhoff.com/en-en/products/ipc/embedded-pcs/cx9020-arm-cortex-a8/cx9020.html

库仑计数器在 TTL Proticol 中每秒以18字节长数据包的形式自动发送数据。 有关信息,请 访问:

https://www.mylithiumbattery.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/TTL232-CC-Comm-Specs.pdf

遗憾的是、TTL/RS232转换器未检测到任何内容。 我想弄清楚转换器是否需要通过某种方式进行编程、或者是否需要通过某种方式进行校准 、因为只要将导线正确连接在一起就无法正常工作。 任何建议都是有用的。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    您是否根本没有从转换器接收任何输出、或者您是否在没有衰减的情况下未将数据传输到目标位置?  

    您是否测量了库仑计数器的输出信号以确保信号达到 Max3232?  

    转换器和 PLC 之间的电缆有多长?  

    什么 VCC 连接到转换器板-您是否确保它到达芯片上的 IC?  

    因此、从理论上讲、这应该可以正常工作(取决于距离)-上采用 Max3232的转换器板看起来设计正常。 您是否已经使用任何其他转换器板或仅使用1测试过此测试? 数据速率看起来很慢、因此我也看不到问题。 该转换器板的构建方式可能会有问题-(实际上不在设计中、但可能是电路板本身是制造的)。  

    因此、我建议检查信号停止移动的位置-即、如果来自计数器的信号看起来正常、但 MAX3232不输出任何内容、这是转换器板或部件的问题 (假设 MAX3232正确读取 TTL 信号-但我认为这不是问题)。 如果它在转换器板周围有一些问题-如果您没有尝试另一个转换器板(相同类型-但新部件)、我也会这样做、以查看它是否只是一个单一问题。  

    请告诉我上述问题的答案、看看我们是否能够隔离问题。

    最棒的

    Parker Dodson