主题中讨论的其他部件:ALP、 、USB2ANY
大家好、
我尝试使用 J20接头在不连接 ALP 工具的情况下读取基于 I2C 的串行器寄存器。 我发现、如果没有该工具、读取寄存器会返回无效数据、但一旦连接了 ALP 工具并通过它访问寄存器、通过 J20接头进行的外部 I2C 访问就可以正常工作。
请允许我在不连接 ALP 工具的情况下读取 SER 寄存器。
我使用的是 TI DS90UB949-Q1EVM 应用模式提供的默认跳线设置。 PDF 链接: https://www.ti.com/lit/ug/snlu169/snlu169.pdf?ts=1655049603601&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS90UB949-Q1EVM
我 正在通过 J20接头将 MCU (这是 I2C 主设备)连接到 SER。 情况是、我们的 MUC 是 I2C 主设备、它使用 J20接头连接到具有 I2C 总线的 SER 设备、在 DESER侧、连接了触摸设备。 SER 和 DESERR 通过 FPD-Link 电缆相互连接。
SER 和 DESERR 的 I2C 寄存器设置为:
e2e.ti.com/.../DERSER-Data.nrd.txte2e.ti.com/.../SER-Data.nrd.txt