This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241-Q1:RGB666互连和伏特加

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121040/ds90ur241-q1-rgb666-interconnect-and-vodsel

器件型号:DS90UR241-Q1

您能验证 RGB666中 UR241的互连吗?

此外,对于 VODSEL:客户如何知道要使用哪些设置? 是否有给定的电缆长度高于建议的高 LVDS 电压? 或者是否有要执行的测试来确定要使用的设置? 如果是、该测试包含哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些连接正常。 请确保在解串器侧也使用相同的连接。  

    客户可以在 RIN+/-处测试信号眼、如数据表的9.2.1.3节所示、也可以运行数据表的8.3.9节所述的 BIST。

    谢谢!

    利斯尼