This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:使用 LVDS 驱动21个 LED 显示面板

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65MLVD040, SN65LVDM31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118599/sn65lvdt41-driving-21-led-display-panels-using-lvds

器件型号:SN65LVDT41
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD040SN65LVDM31

你好

我正在尝试 通过21个 LED 显示面板发送215、040位数据、这些 LED 显示面板的长度最多为7.3m。
我们目前正在使用 RS485 驱动器跨所有 LED 面板发送数据。
时钟、锁存和使能信号配置为多点、而数据必须通过每个面板上的40个 LED 驱动器进行点对点发送。
问题是、我们无法获得使用 RS485足够快地更新信号所需的速度、因此我们正在测试 LVDS 技术。
我 刚刚将 SN65LVDT41测试为四路驱动器、将 SN65LVDS32PW 测试为四路接收器、然后 SN65LVDM176DR 驱动器将发送数据输出。
遗憾的是、我只能成功驱动5个面板、大约为1.75m、我希望能够驱动大约10m。
有人能向我解释我可能会出错的地方吗?
是否可以在每个面板之间进行点对点、以便所有信号都进入和离开通过21个面板连接的每个面板、然后数据通过所有面板返回并返回到控制器?
我还看到 M-LVDS 可能能够驱动更长的距离、这是我接下来要测试的情况、因为将 PCB 转换为点对点将需要 PCB 更改。
信号布线也会经过大约40cm 的 PCB、因此想知道这是否也会导致问题、以及 PCB 上的连接器是否应更靠近以最大限度地缩短 PCB 布线长度并增加电缆长度。
我们还将带状电缆用于14引脚 IDC 接头、因此想知道这是否也会导致一些问题。
我们非常感谢您提供任何信息和指导。


谢谢


Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    数据无法遍历所有面板的原因可能有多种。 您能否分享任何波形以帮助了解正在发生的情况? 驱动的电缆长度主要受数据中允许的抖动的影响。 您可以参阅本文档了解一些背景信息: https://www.ti.com/lit/an/slaa844/slaa844.pdf 

    带状电缆以及 CAT5e 电缆等屏蔽双绞线电缆的性能。 PCB 布线是否遵循 本文档中的主体: https://www.ti.com/lit/an/snla302/snla302.pdf?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    不确定这是如何共享图像、但我拍摄了第一个面板和第三个面板上返回的数据、时钟和数据的照片。

    当数据到达第7个面板时、数据看起来非常嘈杂、我尝试通过电缆返回数据、而不是通过所有面板、它看起来更干净、但仍然有错误。

    思考时钟信号超过第五个面板时的状态会导致 LED 驱动器输出一些错误。

    我认为理想情况下、每个面板之间的电缆需要更长的时间、并使连接器靠近以限制通过 PCB 的信号布线长度。

    此外、不确定 SN65LVDT41的驱动能力、正如数据表中提到的、它最好用于点对点、我将尝试使用 M-LVDS 驱动器来查看这是否有所改进。

    有关如何提高信号完整性的更多信息、我们将不胜感激。

    谢谢


    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    让我来回顾一下、然后返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我无法查看您共享的图像、您能否将它们直接连接到此主题? 您能否共享所需配置的方框图? 此外、所用电缆的任何 s 参数都有助于给出一些建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    很抱歉、刚才已解决如何从 PC 附加照片的问题。 这是我的设置的方框图。

    数据进入面板1。

    时钟进入面板1。

    数据进入第7面板。

    进入第7面板的时钟。

    面板7中的数据(将数据返回到控制器)。

    返回到控制器后返回数据。

    工作台设置。

    LED 面板背面

    我们只是使用带状电缆在电路板之间传输数据。

    谢谢

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    从 CLK 信号到数据的串扰以及时钟信号上的一些低频噪声似乎存在。 您是否在每个数据 LVDS 对上都有外部电阻器? 您是否在单端信号上看到类似的纹波?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    你好、我想这就是它的样子。 没有外部电阻器、只有一些共模滤波器。 单端信号实际上看起来不错、 我认为串扰来自图形时钟、因此我已禁用了该功能、并且信号更清晰、但无论我以何种速度驱动它、直到第五个面板工作正常、连接后仍然会在第六个面板上出现错误 高达8MHz。 如果我移除共模滤波器、数据信号上会产生200kHz 的噪声、我认为这些噪声来自开关稳压器。 因此、当图形时钟被禁用并且仍然看到错误数据时、我想知道 SN65LVDT41接收器的距离/数量是否太大 。

    启用图形时钟时、时钟单端黄色、差分蓝色。

          禁用图形时钟时、时钟单端黄色、差分蓝色 

    当      图形时钟  被禁用并且共模滤波器被移除时、时钟单端黄色、差分蓝色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、对于  SN65LVDT41而言、接收器数量可能太多。 该器件专为点对点应用(1个驱动器至1个接收器)而设计。 额外的接收器 附带额外的寄生、 很可能会影响您的抖动预算。  您是否有损坏数据包的波形?  

    在这里、您有多个这些器件位于同一条总线上、对吧?  我相信您将获得更好的性能 、并希望将 MLVDS 器件用于此类应用、例如 SN65MLVD040。  

    https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#p1389=M-LVDS&sort=p993;desc 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    是的、我在数据表上阅读了该内容、并尝试 将 SN65LVDM31用作 MLVDS 驱动器、但显示面板根本不工作。 这可能是因为我仍然有 LVDS 接收器、假设它们彼此不兼容。

    当我使用使用使用 RS485的现有设计时、 我试图找到复制已经使用的引脚分配的 IC、以便能够将 MAX3042BCSE+替换 为 SN65LVDM31、但找不到任何与 MAX3093EEUE 引脚兼容的 MLVDS 接收器、因为它们看起来都是48引脚 QFN 封装、这在我看来很奇怪、这就是为什么您这么做的原因 需要这么多引脚来实现这样一个简单的 IC。

    是的、所有21个面板都在同一条总线上、看起来我可能需要更改设计才能进行测试、但这可能是一项昂贵的测试、因为必须完成所有21个面板。

    虽然很奇怪、因为返回的数据看起来还可以、以前是通过看起来很可怕的面板返回的。

    然后、我从端面板通过电缆返回到控制器、它非常干净、但仍然可以看到损坏的数据。

    我将尝试获取一些损坏数据的良好图像。

    感谢您的帮助。

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    接口不同、M-LVDS 不需要像现在那样在每个接收器上都进行端接、使用50欧姆差分、而常规 LVDS 则使用100欧姆差分。 M-LVDS 应该能够支持您的21个板。  我怀疑在~6面板之后、数据和时钟之间的相位对齐会丢失、这也会导致数据包损坏。  

    SN65LVDM050 可能更适合您试用。