This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:原理图检查要求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120516/tdp142-schematic-check-requirement

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件:TS3DV642、

先生,您好:

我们需要您的帮助来检查原理图。

DP 输入源来自 TS3DV642、我们在连接器之前添加了 TDP142。  

请您加入我的友谊吗? 我将为您分享我的原理图。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我叫 Brian、我们已经是朋友、您可以通过私人消息发送原理图。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    我已经为您提供了原理图、它位于同一个 pdf 中。

    期待您的建议。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施塔瑟姆:

      由于您已经拥有 C629-C620、C642-C649、因此不需要。

    此致

    Brian