This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:兼容性

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001, TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120305/tpd2e001-compatibility

器件型号:TPD2E001
主题中讨论的其他器件: TPD4E001

您好!

CAN TPD2E001 (TPD2E001DRLRG4)替代 NUP2201MR6T1G (https://www.onsemi.com/products/discrete-power-modules/esd-protection-diodes/nup2201)

在 Octopart 的网站上:

是否显示、但此信息是否有效?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juhani、

    在功能和参数方面、TPD2E001DRLG4可用于替代 NUP2201MR6T1G。 但是、由于它们采用不同的封装、因此不会是 P2P 替代产品。 如果您需要使用 P2P 替代器件、则可以使用4通道版本 TPD4E001DBVR 以及悬空或接地引脚3和4。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的快速回复。 封装类型不应是我们案例中的关键规格(老实说、我不是这些方面的专业人士)、但如果是这种情况、 是否可以从 TPD2E001获得可供使用的选项? 我们上次购买(和使用) NUP2201MR6T1G 封装为 SOT23-6。

    如果有用、我们不会对 PCB 尺寸或规格进行更改、此时就不可能更改。

    谢谢、

    Juhani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juhani、

    遗憾 的是、TPD2E001没有封装变型、因此可直接替换 NUP2201MR6T1G。 您需要使用 TPD4E001的 DBV (SOT23-6)型号。 您还可以使用 TPD2E2U06QDBZRQ1。  

    此致、

    Matt