This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:电源电压

Guru**** 2761115 points

Other Parts Discussed in Thread: IO-EXPANDER-EVM, TCA6424A, TCA9539, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120997/io-expander-evm-power-supply-voltage

器件型号:IO-EXPANDER-EVM
主题中讨论的其他器件: TCA6424ATCA9539MSP-EXP430G2ET

大家好、

我们正在考虑购买 TCA6424A 和 IO-EXPANDER-EVM、还有一些问题。

TCA6424A 和 TCA9539位于评估板内部、其数据表中的电源电压范围为1.65至5.5V。

IO-EXPANDER-EVM 内是否有任何其他可能影响 IO-EXPANDER-EVM 电源电压范围的 IC。
您能告诉我实际操作 IO-EXPANDER-EVM 需要多少电压吗?

根据用户指南 P12上的电路图、"LaunchPad P1.0提供的3.6V 电压轨"是否为3.6V?

https://www.ti.com/lit/ug/slvua59a/slvua59a.pdf

我认为"LaunchPad"是指 MSP430 LaunchPad (例如 MSP-EXP430G2ET)、但其电源轨为3.3V 或5V 而不是3.6V、电源轨应由 J1 (MSP-EXP430G2ET)的引脚1供电、而不是 P1.0

https://www.ti.com/lit/ug/slau772a/slau772a.pdf

例如、如果我想在1.8V 电压下运行 TCA6424A 或 TCA9539、在将1.8V 电压应用于 J1 (IO-EXPANDER-EVM)的引脚1时、IO-EXPANDER-EVM 是否正常工作?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 EVM 连接到 LaunchPad 时、EVM 的 VCC 从 LaunchPad 获取3.6V 电压。 当您连接任何其他电源电压时、EVM 会获得该电压、这是允许的。

    电源电压会影响流经上拉电阻器和 LED 的电流、也就是说、这并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    克莱明是正确的。 在这里、IC 的输入电源电压范围适用- EVM 不一定需要3.6V。

    最棒的

    Danny