This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1168:具有3.3V 电平的类似器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121207/sn75c1168-similar-device-with-3-3v-level

器件型号:SN75C1168

大家好、

我正在寻找一款可在 MCU 侧支持3.3V 电平的 RS-422收发器。 SN75C1168的驱动器似乎与此要求相匹配、但接收器不匹配。

是否还有其他可满足我要求的选择?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    对于双通道器件、我们的产品系列相当有限、其中大多数器件由5V 电源供电、这意味着输出将以该电压为基准。 我们较新的 THVD14xx 器件在3.3V 电压下工作、可满足该要求、但这些器件都是单通道器件。 客户可以改用两个单通道器件吗?

    此致、

    Eric Hackett