This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:了解 STB 引脚上30k Ω 的问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121140/tcan1042hgv-to-know-the-concern-of-30k-ohm-on-stb-pin

器件型号:TCAN1042HGV

您好、专家、

我们发现客户设计 在 STB 引脚上放置了一个30k Ω 电阻。

请告知任何问题或副作用。 它会影响 压摆率吗?

谢谢

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这将影响 STB 引脚上逻辑电平的转换率、但我们的典型建议是10k。 30K 不会在客户应用中带来任何风险。

    此致、

    Eric Hackett