This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:在哪里可以下载 SignCon V3.0 GUI 的 DS125DF111配置文件?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120935/ds125df111-where-i-can-download-the-ds125df111-profile-for-the-signcon-v3-0-gui

器件型号:DS125DF111

从何处可以下载 SignCon V3.0 GUI 的 DS125DF111配置文件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于 SigCon Architect V3的 DS125DF111配置文件。  也就是说、SigCon Architect V2在 Windows 10中似乎可以正常工作、我们为此提供了 DS125DF111配置文件。  您可以在以下链接中找到此配置文件。

    https://www.ti.com/lit/zip/snlc057

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我之前安装 SigCon V2时遇到问题。  我会再试一次。  

    谢谢你。

    Dobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dobby、

    如果您在安装 SigCon V2时遇到问题、请告知我们。  我建议安装嵌入了运行时引擎的版本(链接如下)。

    https://www.ti.com/lit/zip/snlc055

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    是的、这解决了我的问题。  谢谢你。

    Dobby