This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:有关 AM26C31的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120237/am26c31-question-about-am26c31

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LS31

大家好、

我的客户现在正在寻找一个用于 ABZ 信号(来自编解码器)的单端到差分输出器件、他们在器件中至少需要三个输入和输出。 我检查了 AM26C31可能是一款合适的器件。 但是、它是否与 ABZ 信号兼容? 谢谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否有 ABZ 信号要求的规格? 尤其是在计时容差方面? 该器件应该能够传递 ABZ 信号、因为有足够的通道-但如果您可以提供有关 ABZ 信号的要求、这将有助于我确定该部件是否适用于您的特定应用。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您提供相关信息。

    您能否列出一些您需要确定 ABZ 信号是否可以正常工作的特定规格?

    我可以与客户沟通、看看他们是否可以提供一些特定的规格。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    时序规格-如有特定的传播延迟要求、抖动要求和信号的频率/数据速率、则效果会很好。 该器件不是最精密的器件、我们缺少有关该器件的一些数据、因此我想查看如果选择该器件、应用的任何时序需求是否可能会导致问题。 它可能适用于应用、但我只想确保。  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    数据速率为5MHz、不需要其他速率。 此器件是否兼容?

    顺便说一下、我可以看到 AM26C31可以替代 AM26LS31、AM26LS31是否也可以满足此要求?

    谢谢你。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果要求为5MHz、并且不需要超过+/-7V 的共模范围(我认为标称电压应该是好的、因为我确实认为 ABZ 信号将是数字的、只要对系统来说这是好的、就应该是好的) 该器件可用于应用。

    对于您的另一个问题-是的、AM26LS31也可能起作用-但该器件不采用额定温度高达125C 的封装、并且具有较低的故障保护等级(除了+/-7V 共模范围之外、该器件的"C"版本还具有+/-14V 故障保护) 如果您只需要-40C 至85C 或0C 至70C 的温度、并且除了此部件之外、无需额外的故障保护功能也可以正常工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson