This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:回顾具有开关式 C 和 B 引脚的原理图

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121051/tmuxhs4212-review-of-schematic-with-switched-c-and-b-pins

器件型号:TMUXHS4212

您好!

您能否查看随附的原理图、并特别注意电容器以及多路复用器和 Type-C 输入之间的连接。 为了在布局中简化布线、交换了 C 和 B 引脚、因此也交换了 TX 和 RX。 这是一个功能解决方案吗?  

e2e.ti.com/.../TMUX-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将引脚1和10连接到 Vcc、其他看起来不错。

    此致

    Brian