This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:IIC 中继器

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121026/tca9617a-iic-repeater

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:PCA9306

您好!

我在文档 SLVA689中找到了一个计算 IIC 上拉电阻值的公式、该公式关于"I2C 总线上拉电阻计算"

当我使用 IIC 中继器时、中继器两侧都有两对上拉电阻器、如下所示:

我的第一个问题是、这两对上拉电阻器使用的计算公式与上面的公式相同? 这意味着它们具有相同的最大上拉电阻器限制?

我的第二个问题是 、当我更改从侧(蓝色侧)上拉电阻器时、主侧(红色侧)上升时间为何没有明显变化?   

我的第三个问题是主侧的上升时间 可能大于从侧?  

我的第四个问题是主侧上拉电阻值必须小于从侧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TCA9617A 等缓冲器时、两侧是隔离的、您必须单独计算上拉电阻器。 (使用 PCA9306等无源开关时、两侧的电阻器会并联。) 请注意、A 侧和 B 侧可能具有不同的 VOL 值。

    I²C 的上升时间受 μ s 规格的限制、因此通常是相同的。

    可以有多个主器件。 该公式会产生不同的值、因为 VCC 不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    您所说的隔离意味着主侧和从侧的上升时间不能相互影响?

    主侧和从侧是否具有不同的电容负载(CB)?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、隔离意味着两侧都有独立的输入和输出缓冲器。 每侧是一条高达550pF 的独立总线。