This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83910A:10BASE2接口应用

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121046/dp83910a-10base2-interface-application

器件型号:DP83910A

您好!

我们目前正在使用 Intel 的 PHY、LXT908。 由于其过时、我们正在寻找支持10Base2应用的其他器件。  

我们尝试使用 DP83910来代替 LXT908进行死区错误测试。 但它不起作用。 您能否告诉我们、使用 DP83910代替 LXT908需要进行任何软件更新?

此致、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    不 建议在新设计中使用 DP83910、我们不再对此器件提供有效支持。

    --
    此致、
    Gokul。