This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120756/tdp1204-searching-ti-solution

器件型号:TDP1204

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有可以与" parade PS176HDMQFN48GTR "竞争的产品 ? (DisplayPort 至 HDMI IC)

1. TDP1204似乎可以与 PS176HDMQFN48GTR 作斗争   ,在替换我们的产品时,我是否需要注意什么?
2.请建议最佳解决方案

请提供比较表,我将向客户推荐,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京戈:

     抱歉、您知道它是 HDMI 2.0重定时器还是 HDMI2.1重定时器。

    此致

    Brian