This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550RGYT CAN FD 控制器

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120498/tcan4550-tcan4550rgyt-can-fd-controller

器件型号:TCAN4550

尊敬的先生:

我们迫切需要以下 CAN FD 控制器来执行我们的项目。 所有在线平台上都缺少此 IC。 如果您可以向任何来源/分销商提供其可用性、请联系我。 欢迎任何销售代表与我联系。

TCAN4550RGYT

数量:50个

此致、

Dhanjay Maanane

+91 9167062922

Truncexa Infoways Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanajay、

    如果您联系我(e-hackett@ti.com)和 Shannon Lippincott (shannon@ti.com)、我们可以通过电子邮件帮助您解决此请求。 我现在要关闭这个线程。

    此致、

    Eric Hackett