This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:将 AM26LV32与单端驱动器结合使用

Guru**** 2839060 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120477/am26lv32-using-the-am26lv32-with-a-single-ended-driver

器件型号:AM26LV32

我想在可由外部差分驱动器或外部单端驱动器驱动的电路中使用此器件。 单端驱动器为 TTL。 如果我将 AM26LV32的(-)输入偏置为~ 1.5V、然后将单端驱动器连接到(+)输入并使其在0和5V 之间摆动、似乎我会从 AM26LV32获得正确的输出。 这似乎是使 AM26LV32在两种情况下均可正常工作的正确方法吗?


谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这起作用了;差分接收器本质上是一个比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、这听起来是一种可以接受的方法来解决您所描述的问题。



    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson