This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:数字化屏幕信号

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN65LVDS301, SN65LVDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117597/tfp410-digitizing-screen-signal

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS301SN65LVDS314

大家好、

您能否查看以下客户挑战、请看一下?

我们希望获取屏幕的图像数据并将其与参考数据进行比较。 我们目前只存在数字化该屏幕信号的问题。

原则上、我们只有2个接口(请参阅"sketch ")、可以在其中轻触信号:并行24位 RGB888或 LVDS。 在研究过程中、我偶然发现了 TFP410芯片。
这是应用报告 :www.ti.com/.../slla559.pdf
这可以将 RGB888转换为 HDMI,然后我们可以通过 HDMI->USB 将其数字化。 但我们更喜欢 LVDS 与 HDMI、因为我们可以更好地传输该信号。
屏幕分辨率为240x800px。

您是否有合适的解决方案、或者可能有完全不同的方法来数字化图像数据? (最终希望能够通过以太网获取图像数据)。
(将摄像头放在显示屏前面的想法也在存在、但这会带来我们希望避免的其他问题)。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz

    对于 LVDS 至 HDMI、您可以参阅此应用手册、并查看建议的解决 方案是否有效、www.ti.com/.../slla559.pdf。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们需要在兼容性方面提供一些更具体的支持。

    应用手册指出:"TFP410支持25MHz 至165MHz 范围内的像素时钟频率"。
    我们的像素时钟是"唯一"12MHz、我认为它不包括 TFP410、对吧?

    但是、是否有其他解决方案可以从屏幕上获取图像? (特别是与 SN65LVDS301的 LVDS 信号结合使用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们没有支持12MHz 范围内像素时钟的 LVDS 至 HDMI 解决方案。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从并联 RGB888到我们可以轻松实现数字化的器件、可能还有什么呢?
    SN65LVDS301 ->  SN65LVDS314 ->(这里是 RGB888)->...???...-> PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、

    可使用 TFP410 -您只需在源上实施像素重复、即可超过最低25MHz PCLK、而后者实际上是 HDMI 标准本身的最低 PCLK 速率。:

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    如上所述、您能更详细地解释一下吗?

    1. 对于实现像素重复、您建议使用什么 IC?
    2. 对于像素重复、客户需要至少3个因数才能达到25MHz 以上(12MHz * 3 = MHz)、对吧?
    3. 您是否对24位 RGB 信号数字化有一个简单的替代建议?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    1、像素重复是在生成原始视频的源端完成的操作。 它还可以通过 FPGA 或视频 ASIC/处理器在外部路径中完成。  

    2.是的  

    3.当您说"数字化"时、您是说将信号输入 DVI/HDMI 接口吗? 从您最初提供的图表中、视频信号似乎已经是数字的

    此致、

    Casey