This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:应用电路需要确认请求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, PCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120432/tca9803-need-confirmation-request-of-application-circuit

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: PCA9517

尊敬的专家:

我们计划使用 TCA9803DGKR、如下所示。 我们需要您的确认/建议。  。  

1、将 TCA9803的 B 侧连接到 I2C 主器件侧、并将同一网络共享给 PCA9517 (A 侧)电平转换器器件、电压为1.8V。

TCA9803的2A 侧连接到三个3.3V 逻辑从器件。

PCA 9517的3.B 侧 连接到四 个从器件,即3.3V 逻辑器件

可以在配置中连接多个从器件。

您能看到下面的配置方框图吗?

请提供您的反馈。

谢谢、

S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、

    这很好、只需确保 TCA980x 的 B 侧没有上拉电阻器即可。

    以下是 TCA980x 系列的一些一般注意事项:

    • 器件不能将 B 侧连接到 B 侧。
    • 总线的 B 侧不能连接到任何使用 passFET 技术或需要上拉电阻器的器件
      • 总线的 B 侧驱动其自身的电流、因此只要您的器件不需要上拉电阻、您就应该可以正常工作。
    • 总线的 B 侧不能连接到任何具有上升时间加速器、外部电流源、静态电压缓冲器输出和 RILC > 150欧姆输出的器件。
    • 来自连接到 B 侧的任何器件的输入和输出泄漏电流都不能超过其各自的规格:
      • 如果超过输入泄漏电流、则可能不再有效
      • 如果超过输出泄漏电流、器件可能错误地读出该值为低电平、在最坏的情况下、器件可能会在整个总线上一直持续发送低电平

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速响应。

    下面一点有一个疑问。

     总线的 B 侧不能连接到任何具有上升时间加速器、外部电流源、静态电压缓冲器输出和 RILC > 150欧姆输出的器件

    对于我的配置、TCA9803 B 侧并行 连接到 PCA 9517电平转换器器件、希望它不会导致 任何问题?

    谢谢、

    S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 PCA9517的 B 侧驱动器具有电压偏移。 将 TCA9803 B 连接到 PCA9517 A 应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认