主题中讨论的其他器件: PCA9517
尊敬的专家:
我们计划使用 TCA9803DGKR、如下所示。 我们需要您的确认/建议。 。
1、将 TCA9803的 B 侧连接到 I2C 主器件侧、并将同一网络共享给 PCA9517 (A 侧)电平转换器器件、电压为1.8V。
TCA9803的2A 侧连接到三个3.3V 逻辑从器件。
PCA 9517的3.B 侧 连接到四 个从器件,即3.3V 逻辑器件
可以在配置中连接多个从器件。
您能看到下面的配置方框图吗?
请提供您的反馈。
谢谢、
S.Satheesh