This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:电源

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120614/thvd1500-power-supply

器件型号:THVD1500

大家好、

在具有2个节点的 RS485系统中、是否可能为一个收发器提供5V 电压、为一个收发器提供3、3V 电压(使用电平转换器)? 我在 THVD1500上尝试过这种方法、它可以正常工作、但我不确定它是否会导致任何问题。

我认为这应该起作用、因为在长电缆传输方面、电源和接地电势也可能存在差异。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将起作用。 总线电压与收发器电源电压无关。 (差分电压通常为2.5V。)